Industry Sector / Industry Solutions Division
Erlangen, 16. März 2010
Seit fünf Jahren nutzt das Freizeitbad Neufun in Neufahrn bei München das von Siemens Water Technologies entwickelte Energiesparkonzept ECON Pool. Dabei wird das Schwimmbadwasser so aufbereitet, dass die Einhaltung der Hygienehilfsparameter nach DIN 19463 mit einem möglichst geringen Einsatz von Desinfektionsmitteln und Energie gewährleistet wird. So kann allein durch eine belastungsabhängige Steuerung der Umwälzpumpen von drei Schwimmbecken der mittlere Stromverbrauch um 45 Prozent gesenkt werden; das sind im Jahr etwa 130.000 Kilowattstunden.
Energie sparen und Badespaß ist kein Widerspruch. Das Freizeitbad Neufun in Neufahrn bei München setzt auf ECON Pool von Siemens (Bildquelle: Neufun)
Das Freizeitbad Neufun bietet Badegästen ein 25-Meter-Sportbecken, ein Lehr- und Rutschenbecken und ein Warmbecken. Dazu kommen ein Erlebnispool im Freien und ein Saunabereich. Jährlich werden rund 125.000 Bade- und 33.000 Saunagäste gezählt. Insgesamt vier Wasserkreisläufe versorgen die Becken ständig mit sauberem Wasser nach den Hygienestandards der DIN 19463.
Zur Optimierung der Umwälzleistung am Sportbecken nutzt das Neufahrner Freizeitbad ECON Pool seit März 2005, ein Jahr später wurde das Siemens-Energiesparkonzept auch auf das Lehr- und das Warmbecken ausgeweitet. Die Steuerung der Umwälzpumpen übernimmt das Mess- und Regelsystem Depolox Pool in Anhängigkeit von der aktuellen Wasserqualität. Es erfasst die Hygienehilfsparameter pH-Wert, freies Chlor, Gesamtchlor, gebundenes Chlor und Redoxspannung. Liegen alle Parameter innerhalb der durch die DIN 19463 vorgegebenen Grenzen, kann die Umwälzleistung gesenkt werden. Darüber hinaus optimiert Depolox Pool weitere Aufbereitungsschritte im Wasserkreislauf wie die Desinfektionsmittelzugabe, die pH-Wert Korrektur und die Flockungsmittelzugabe.
Weitere Informationen über Lösungen zur Wasseraufbereitung finden Sie unter http://www.siemens.com/water
Der Siemens-Sektor Industry (Erlangen) ist der weltweit führende Anbieter von umweltfreundlicher Produktions-, Transport-, Gebäude- und Lichttechnik. Mit durchgängigen Automatisierungstechnologien und umfassenden Branchenlösungen steigert Siemens die Produktivität, Effizienz und Flexibilität seiner Kunden aus Industrie und Infrastruktur. Der Sektor besteht aus den sechs Divisionen Building Technologies, Drive Technologies, Industry Automation, Industry Solutions, Mobility und Osram. Mit weltweit rund 207.000 Mitarbeitern (30. September) erzielte Siemens Industry im Geschäftsjahr 2009 einen Umsatz von rund 35 Milliarden Euro.http://www.siemens.com/industry
Die Siemens-Division Industry Solutions (Erlangen) ist mit den Geschäftsaktivitäten Siemens VAI Metals Technologies, Water Technologies und Industrial Technologies einer der weltweit führenden Lösungsanbieter und Dienstleister für Industrie- und Infrastrukturanlagen. Dies umfasst die Planung und Errichtung, den Betrieb und den Service für den gesamten Lebenszyklus. Eine breite Palette von Umweltlösungen unterstützt Industrieunternehmen dabei, Energie, Wasser oder Betriebsmittel effizient einzusetzen, Emissionen zu reduzieren und Umweltrichtlinien einzuhalten. Mit weltweit rund 31.000 Mitarbeitern (30. September) erzielte Siemens Industry Solutions im Geschäftsjahr 2009 einen Umsatz von 6,8 Milliarden Euro.
Weitere Informationen und Download unter:
http://www.siemens.de/industry-solutions
Reference Number: IIS201003299d
Schuhstr. 60
91052 Erlangen
Tel: +49 (9131) 7-44544