Industry Sector / Industry Solutions Division
Linz, Österreich, 17. März 2010
Siemens VAI Metals Technologies hat von CMC Zawiercie S.A. den Auftrags erhalten, eine neue Stabstraße mit dem Manufacturing Execution System (MES) Morgan XpertManager auszustatten. CMC Zawiercie ist Teil der Commercial Metals Company mit Sitz in Irving, Texas, USA (NYSE: CMC). Dies ist bereits das vierte Langproduktewalzwerk bei CMC Zawiercie, dem zweitgrößten polnischen Stahlproduzenten, das mit XpertManager betrieben werden wird. In Verbindung mit dem SAP-System des Werks bietet das MES-System dem Anlagenbetreiber einen Überblick relevanter Produktions- und Prozessdaten, steuert den Produktionsablauf und erleichtert die Koordinierung verschiedener Anlagenteile. Dies steigert die Ausbringung und sorgt für eine gleichbleibend hohe Produktqualität.
Fertige Stabstahl-Bunde. XpertManager hat das Walzgut entlang des gesamten Produktionsablaufs begleitet und zum Versand freigegeben.
Das MES-System soll dazu dienen, den Anlagenbetrieb zu überwachen und zu analysieren sowie die Ausbringing zu optimieren. Außerdem wird XpertManager die neue Stabstraße mit einem bestehenden Stabwalzwerk und dem Drahtauslass koordinieren. Die Produktionsaufträge erhält XpertManager vom übergeordneten SAP-System. Auf dieser Basis stellt es alle zu deren Durchführung erforderlichen Informationen zusammen und sorgt für eine korrekte Einrichtung der Walzlinie. Anschließend verfolgt das System das Produkt entlang des gesamten Produktionsablaufs, um eine korrekte Bearbeitung sicherzustellen.
Die MES-Software besteht aus einer Reihe von Komponenten zur Sammlung, Aufbereitung und Analyse von Prozess- und Produktionsdaten. Diese Daten können mithilfe von sogenannten Leistungskennzahlen (Key Performance Indicators, KPI) einer Bewertung unterzogen werden. Auf diese Weise lassen sich mögliche Anlagenstörungen identifizieren, Arbeitskräfte optimal einsetzen sowie die Effizienz des Anlagenbetriebs und die Produktqualität erhöhen. Darüber hinaus bietet XpertManager umfangreiche Analyse- und Reportfunktionen. Dem Anlagenpersonal steht damit eine umfangreiche historische Datenbasis zur Verfügung. Dies erleichtert die Identifikation von Verbesserungspotenzialen im Produktionsprozess. Mithilfe der Anbindung an das SAP-System erlaubt XpertManager dem Management einen ständigen Vergleich von Produktionsplanung und ausführung.
XpertManager ist eine gemeinsame Entwicklung der Morgan Construction Company, einem Tochterunternehmen von Siemens VAI, und früheren Betreibern von Walzwerken. Bei der Commercial-Metals-Company-Tochter CMC International wird durchgehend XpertManager MES-Software eingesetzt.
Weitere Informationen über Lösungen für Stahlwerke, Walzwerke und Behandlungslinien unter: http://www.siemens.com/metals
Der Siemens-Sektor Industry (Erlangen) ist der weltweit führende Anbieter von umweltfreundlicher Produktions-, Transport-, Gebäude- und Lichttechnik. Mit durchgängigen Automatisierungstechnologien und umfassenden Branchenlösungen steigert Siemens die Produktivität, Effizienz und Flexibilität seiner Kunden aus Industrie und Infrastruktur. Der Sektor besteht aus den sechs Divisionen Building Technologies, Drive Technologies, Industry Automation, Industry Solutions, Mobility und Osram. Mit weltweit rund 207.000 Mitarbeitern (30. September) erzielte Siemens Industry im Geschäftsjahr 2009 einen Umsatz von rund 35 Milliarden Euro. http://www.siemens.com/industry
Die Siemens-Division Industry Solutions (Erlangen) ist mit den Geschäftsaktivitäten Siemens VAI Metals Technologies, Water Technologies und Industrial Technologies einer der weltweit führenden Lösungsanbieter und Dienstleister für Industrie- und Infrastrukturanlagen. Dies umfasst die Planung und Errichtung, den Betrieb und den Service für den gesamten Lebenszyklus. Eine breite Palette von Umweltlösungen unterstützt Industrieunternehmen dabei, Energie, Wasser oder Betriebsmittel effizient einzusetzen, Emissionen zu reduzieren und Umweltrichtlinien einzuhalten. Mit weltweit rund 31.000 Mitarbeitern (30. September) erzielte Siemens Industry Solutions im Geschäftsjahr 2009 einen Umsatz von 6,8 Milliarden Euro.
Weitere Informationen und Download unter:
http://www.siemens.de/industry-solutions
Reference Number: IIS201003112d
Schuhstr. 60
91052 Erlangen
Tel: +49 (9131) 7-44544