Industry Sector / Industry Automation Division
Nürnberg, 07. September 2010
Siemens unterstützt die maritime Industrie in einer wichtigen Umbruchphase mit softwaregestützten Simulationsmethoden, um Entwicklungs-, Design- und Engineeringzeiten um bis zu 50 Prozent zu verkürzen. Solche Product Lifecycle Management-Lösungen (PLM) können teure und zeitraubende Fehler vermeiden helfen. Dadurch lassen sich die Produktivität und Flexibilität der Werften und der Zulieferer signifikant steigern. Alle Konstruktions-, Simulations- und Fertigungsdaten stehen dabei ein Schiffsleben lang digital zur Verfügung. Inzwischen nutzen über die Hälfte der bedeutendsten Schiffbauer Siemens PLM-Softwaretools für ihre Projekte. Dazu gehören beispielweise Hyundai Heavy Industries, Fincantieri, ThyssenKrupp Marine Systems, Fr. Lürssen Werft und die Damen Shipyards Group.
Überkapazitäten und Wettbewerb durch neue Anbieter sowie der geänderte Bedarf an marktgerechten Schiffen stellen Werften vor die Aufgabe, die Entwicklung zu beschleunigen, die Designphase zu verkürzen und gleichzeitig die Kosten im Schiffbau und Schiffsbetrieb zu senken. Dazu müssen neue Technologien sowohl in die Entwicklung als auch die Fertigung von Schiffen eingebracht werden. Viele Schiffswerften entwerfen, produzieren und testen neue Schiffsklassen und -varianten im Verbund mit Ingenieurbüros, Partnern und Lieferanten. Eine der größten Herausforderungen dabei ist, alle projektspezifischen Komponenten kostengünstig zu entwickeln und auf den Punkt termin- und anforderungsgerecht zu liefern. Die Siemens PLM-Tools unterstützen diesen Prozess – vom Engineering und Design über Fertigungssimulation und -planung bis zur Verbauung im Schiff. Durch Simulation des Zusammenbaus und Virtualisierung der damit verbundenen Prozesse lässt sich der Workflow schon optimieren, bevor mit dem Bau eines Schiffes in der Werft begonnen wird. Dabei können Varianten getestet und analysiert werden. Dies senkt die Fehlerrate und die Entwicklungszeit drastisch.
Zugleich werden auf der Basis einer einheitlichen digitalen Plattform verschiedene Bereiche wie Produktentwicklung, Schiffskonstruktion und Qualitätssicherung mit der Produktionsplanung und -steuerung des Schiffbaus gekoppelt. Diese zentrale PLM-Datenbasis spiegelt nicht nur den aktuellen Stand der Entwicklung eines Schiffes, sondern kann zeitgleich auch jede Veränderung von Design und Technikdokumentieren. Jeder Teilnehmer in der globalen Wertschöpfungskette kann entsprechend seiner Berechtigung und seiner Aufgaben auf diese Daten zugreifen. Ergebnis ist eine wesentlich dynamischere Schiffskonstruktion und Projektabwicklung, erhöhte Liefertreue und Liefergenauigkeit sowie Qualität und Sicherheit. Im Zusammenspiel der unterschiedlichen PLM-Tools entstehen so das „Digitale Schiff“ und die „Digitale Werft“ mit einer durchgängigen Informations- und nachhaltigen Unternehmensstrategie.
Siemens erwartet, dass sich der Einsatz seiner PLM-Technologien weiter ausweiten wird, speziell auch im Schiffbau. Heute setzen bereits rund 63.000 Unternehmen in 62 Ländern mit komplexen Anforderungen wie beispielsweise aus der Luft- und Raumfahrtindustrie sowie der Automobilindustrie Produkte von Siemens PLM Software ein.
Siemens PLM Software zeigt im Rahmen der weltgrößten Schiffbaumesse SMM in Hamburg vom 7. bis 10. September 2010 in Halle 6, Stand 360, mit welchen Lösungen Schiffbauunternehmen ihre komplexen Projekte schnell und kostengünstig realisieren.
Leseranfragen bitte unter Stichwort „IA2247“ an:
Siemens Industry Automation, Infoservice, Postfach 23 48, D-90713 Fürth
Fax: ++49 (911) 978-3321 oder E-Mail: infoservice@siemens.com
Der Siemens-Sektor Industry (Erlangen) ist der weltweit führende Anbieter von umweltfreundlicher Produktions-, Transport-, Gebäude- und Lichttechnik. Mit durchgängigen Automatisierungstechnologien und umfassenden Branchenlösungen steigert Siemens die Produktivität, Effizienz und Flexibilität seiner Kunden aus Industrie und Infrastruktur. Der Sektor besteht aus den sechs Divisionen Building Technologies, Drive Technologies, Industry Automation, Industry Solutions, Mobility und Osram. Mit weltweit rund 207 000 Mitarbeitern (30. September) erzielte Siemens Industry im Geschäftsjahr 2009 einen Umsatz von rund 35 Mrd. Euro. http://www.siemens.com/industry
Die Siemens-Division Industry Automation (Nürnberg) ist weltweit führend bei Automatisierungstechnik, industrieller Schalttechnik sowie Industriesoftware. Das Angebot reicht von Standardprodukten für die Fertigungs- und Prozessindustrie bis hin zu Branchenlösungen mit der Automatisierung ganzer Automobilproduktionen und Chemieanlagen. Als führender Software-Anbieter optimiert Industry Automation die gesamte Wertschöpfungskette produzierender Unternehmen – von Produktdesign und -entwicklung über Produktion und Vertrieb bis zum Service. Mit weltweit rund 39 000 Mitarbeitern (30. September) erzielte Siemens Industry Automation im Geschäftsjahr 2009 einen Umsatz von 7,0 Mrd. Euro. www.siemens.com/industryautomation
Reference Number: IIA2010092247d
Gleiwitzerstr. 555
90475 Nürnberg
Tel: 49 (911) 895-7999