Healthcare Sector / Imaging & IT Division
Erlangen, 04. März 2010
Auf dem European Congress of Radiology (ECR) 2010 in Wien präsentiert Siemens Healthcare seine innovativen Ultraschall-Lösungen. Diesjähriges Highlight ist die neue Version der Premium-Ultraschallplattform Acuson S2000. Die Plattform ist mit einer verbesserten ARFI-Technologie (Acoustic Radiation Force Imaging) zur Erkennung und Quantifizierung von Gewebe ausgestattet. In Kombination mit einem Brustvolumen (3D)-Scanner (ABVS) eignet sich Acuson S2000 besonders zur Brustkrebsdiagnose bei Frauen mit dichtem Brustgewebe. Daneben stellt Siemens sein jüngstes Mittelklasse-Ultraschallsystem Acuson X300 Premium Edition (PE) für klinische Routineuntersuchungen vor. Dank immer besserer Bildakquisition kann der Arzt immer sicherere Diagnosen treffen – und dies bei kürzeren Untersuchungszeiten als bisher.
Die neue Version (Release 2.0) der Ultraschallplattform Acuson S2000 von Siemens beinhaltet verbesserte Implementierungen bei der so genannten ARFI-Technologie. Diese Methode unterstützt den Arzt bei der Erkennung und Quantifizierung von Gewebe. Mithilfe der beiden ARFI-Softwarelösungen „Virtual Touch Tissue Imaging“ und „Virtual Touch Tissue Quantification“ erkennt und misst der Arzt die mechanischen Belastungseigenschaften oder Steifheit von Gewebe, was oft ein Hinweis auf eine Pathologie ist. Beide Lösungen zeigen völlig neue Einsatzmöglichkeiten des Ultraschalls bei der Diagnose, Behandlung und Therapie von Krankheiten in Körperbereichen, welche durch eine physische Abtastung nicht zu untersuchen sind – beispielsweise die Leber. Die Virtual Touch Tissue Quantification ist die derzeit einzige ARFI-Anwendung auf dem Markt, die der Gewebesteifheit an einer präzisen anatomischen Position einen numerischen Wert zuordnet. Sie ist damit eine vielversprechende Methode, um Lebererkrankungen, die eine Zirrhose verursachen können, bereits in einer frühen Phase zu identifizieren.
Neue Plattform des Acuson S2000 mit ABVS-Brustscanner
Die neue Ultraschallplattform des Acuson S2000 ist außerdem in der Brustkrebsdiagnose einsetzbar: Ausgestattet mit dem weltweit ersten ABVS-Scanner können der Arzt oder klinisches Personal mithilfe des innovativen Systems automatisch Volumendarstellungen der weiblichen Brust akquirieren. Der Brust-Scanner ermöglicht besonders bei Frauen mit dichtem Brustgewebe eine höhere Früherkennungsrate bei Brustkrebs. Die benutzerunabhängige und standardisierte Untersuchung gewinnt dadurch einen neuen Stellenwert. Der speziell konstruierte Schallkopf des ABVS-Brustscanners erzeugt Volumenbilder, die erstmals auch die koronale Ebene der Brust – von der Brustwarze bis zur Brustwand – darstellen, eine Sicht, die mit herkömmlich akquirierten Ultraschallaufnahmen bisher nicht darstellbar war.
Eine konventionelle Mamma-Sonographie per Hand ist zeitraubend und erfordert viel Erfahrung. Aus diesem Grund war die Sonographie bisher in der Brustbildgebung lediglich eine ergänzende Methode, die eingesetzt wurde, wenn im Mammogramm entdeckte Läsionen mittels Ultraschall noch einmal abgeklärt wurden. „Der Automated Breast Volume Scanner (ABVS) hat das Potenzial, diese Situation zu verändern“, sagte Dr. Norbert Gaus, CEO der Business Unit Ultraschall bei Siemens Healthcare. „Das System akquiriert automatisch Vollfeldvolumina der Brust für eine umfangreiche Befundung, vereinfacht den Arbeitsablauf und verringert die Anwenderabhängigkeit und Variabilität der Ergebnisse. Gleichzeitig verringert sich die Scanzeit durch die automatische Akquisition auf etwa zehn Minuten.“
Allround-System Acuson X300 Premium Edition für die klinische Routine
Das leistungsstarke Mittelklasse-Ultraschallsystem Acuson X300 PE ist ein hochentwickeltes Allround-System, das besonders für die täglichen klinischen Routineanforderungen geeignet ist. Das kompakte System ist über ein breites Applikationsspektrum hinweg einsetzbar. Es reicht von der allgemeinen über die kardiovaskuläre Bildgebung bis hin zur Geburtshilfe und Gynäkologie. Die jüngste Version des Acuson X300 bietet die Kontrastmittelbildgebung, die 4D- Bildgebungstechnologie fourSight und integriertes Stress-Echo an. Ein anatomischer M-Modus, Doppler Tissue Imaging Technologie und TEE-Bildgebung, einschließlich 3D, runden das X300-Paket ab.
Pressebilder finden Sie unter: http://www.siemens.com/med-bilder/Acuson-S2000ABVS
Der Siemens Healthcare Sector ist weltweit einer der größten Anbieter im Gesundheitswesen und führend in der medizinischen Bildgebung, Labordiagnostik, Krankenhaus-Informationstechnologie und bei Hörgeräten. Siemens bietet seinen Kunden Produkte und Lösungen für die gesamte Patientenversorgung unter einem Dach – von der Prävention und Früherkennung über die Diagnose bis zur Therapie und Nachsorge. Durch eine Optimierung der klinischen Arbeitsabläufe, die sich an den wichtigsten Krankheitsbildern orientiert, sorgt Siemens zusätzlich dafür, dass das Gesundheitswesen schneller, besser und gleichzeitig kostengünstiger wird. Siemens Healthcare beschäftigt weltweit rund 48.000 Mitarbeiter und ist rund um den Globus präsent. Im Geschäftsjahr 2009 (bis 30. September) erzielte der Sektor einen Umsatz von 11,9 Milliarden Euro und ein Ergebnis von rund 1,5 Milliarden Euro. Weitere Informationen unter: http://www.siemens.com/healthcare
Reference Number: HIM201003026d
Henkestr. 127
91052 Erlangen
Tel: +49 (9131) 84-3278