Energy Sector / Fossil Power Generation Division
Erlangen, 19. Juli 2010
Siemens Energy hat einen Auftrag zur Lieferung von Gasturbinenkomponenten nach Saudi Arabien erhalten. Sie werden in den Kraftwerken Hail Extension II und Al Qurayat Expansion II eingebaut. Auftraggeber ist der Generalunternehmer Alfanar Construction Company beziehungsweise Saudi Services for Electromechanic Works (SSEM). Die Unternehmen errichten die Anlagen schlüsselfertig für das Energieversorgungsunternehmen Saudi Electric Company (SEC). Die Auslieferung der Komponenten ist für 2010 und 2011 geplant. Das Auftragsvolumen beläuft sich auf insgesamt rund 100 Mio. EUR.
Das Gasturbinenkraftwerk Hail Extension II liegt in der Mitte Saudi Arabiens und besteht aus zwei Blöcken mit insgesamt 160 Megawatt (MW). Der Strombedarf wächst in der Region Hail mit jährlich zehn Prozent. Als so genanntes Fast-Track-Projekt wird die Anlage bereits im Sommer 2011 in Betrieb gehen. Al Qurayat Expansion II liegt im Nordwesten des Landes. Ebenfalls mit zwei Kraftwerksblöcken ausgestattet wird dieses Projekt eine installierte Leistung von insgesamt 136 MW haben. Siemens liefert für die beiden Anlagen im Ganzen vier der bewährten leistungsstarken SGT6-2000E-Gasturbinen, vier luftgekühlte Generatoren sowie Hilfsanlagen.
„Siemens verbindet mit Saudi Arabien eine über 75-jährige Geschichte. In diesen Jahren haben wir mit unseren lokalen Partnern erfolgreich zum Aufbau der Infrastruktur des Landes beigetragen. Darauf sind wir stolz, doch es gibt noch viel zu tun, wie auch dieser Auftrag zeigt“, sagte Lutz Kahlbau, CEO und President von Siemens Ltd. Saudi Arabia. „Siemens ist hervorragend positioniert, um das schnelle Wachstum in Saudi Arabien weiterhin zu begleiten.“ So hatte Siemens Anfang dieses Jahres beispielsweise das Dampfkraftwerk Shuaibah IWPP mit angeschlossener Meerwasserentsalzungsanlage an Shuaibah Water and Electricity Company (SWEC) übergeben. Das Kraftwerk wurde gemeinsam mit dem Konsortialpartner Doosan Heavy Industries & Construction Co. Ltd. schlüsselfertig errichtet. Die Gesamtanlage besitzt eine installierte Leistung von 900 Megawatt und produziert täglich rund 880.000 Kubikmeter Trinkwasser für die Städte Mekka, Jeddah, Taif und Al Baha.
Der Siemens-Sektor Energy ist der weltweit führende Anbieter des kompletten Spektrums an Produkten, Dienstleistungen und Lösungen für die Energieerzeugung, -übertragung und -verteilung sowie für die Gewinnung, die Umwandlung und den Transport von Öl und Gas. Im Geschäftsjahr 2009 (30. September) erwirtschaftete der Sektor Energy einen Umsatz von rund 25,8 Mrd. EUR und erhielt Aufträge in einem Umfang von rund 30 Mrd. EUR. Das Ergebnis betrug 3,3 Mrd. EUR. Im Sektor Energy arbeiteten zum 30. September 2009 über 85.100 Mitarbeiter.Weitere Informationen unter: www.siemens.de/energy
Reference Number: EFP201007102d
Freyeslebenstr. 1
91058 Erlangen
Tel: +49 (9131) 18-85753