08. März 2013
Die Siemens-Division Building Technologies stellt mit ACS790 V9.0 eine neue Version des Engineering- und Inbetriebnahme-Tools für HLK-Anlagen vor. Mit der Version 9.0 wird erstmals das Offline-Engineering von HLK-Anlagen unterstützt. Durch die umfassende Vorbereitung im Büro wird der Aufwand für den Installateur auf der Baustelle stark reduziert und die Inbetriebnahme kann schnell und effizient ausgeführt werden. Das ermöglicht bei Engineering und Inbetriebnahme eine höhere Qualität bei deutlich geringerem Zeitaufwand.
Reference Number: ICBT201303052-01