23. Januar 2013
Siemens ist mit soliden Zahlen ins neue Geschäftsjahr 2013 gestartet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum legte der Umsatz im ersten Quartal dank des guten Auftragsbestands leicht zu. Der Auftragseingang ging im Vergleich zum Vorjahr zwar moderat zurück, das Verhältnis von Auftragseingang und Umsatz (Book-to-Bill) lag aber erstmals seit drei Quartalen wieder über 1. Das Ergebnis der Sektoren stieg um rund vier Prozent.
Das Foto zeigt Peter Löscher, Vorsitzender des Vorstands der Siemens AG, auf der Pressekonferenz der Siemens AG am 23. Januar 2013 in der Olympiahalle in München.
Reference Number: soaxx201301-01