2009-Mai-08
Bei Testfahrten auf der Strecke St. Petersburg – Moskau hat der Velaro RUS einen Geschwindigkeitsrekord aufgestellt. Der in Russland Sapsan (Wanderfalke) genannte Zug passierte den Streckenabschnitt zwischen den Städten Okulowka und Mstinski Most mit einer Geschwindigkeit von 281 km/h – 10 Prozent mehr als die maximale Betriebsgeschwindigkeit. "Eine solche Geschwindigkeit ist auf den Gleisen der russischen Eisenbahn zum ersten Mal erreicht worden", sagte Valentin Gapanovich, Vizepräsident des Betreibers RZD. Zu sehen ist der Velaro RUS auf dem Weg zum Streckenabschnitt Okulowka-Mstinski.
Reference Number: SOIMO 20090501-01