Jan 25, 2007
Siemens ist weltweit eines der größten und erfolgreichsten Unternehmen der Elektroindustrie. Die Welt von morgen wird geprägt sein von den Megatrends Urbanisierung und demographischer Wandel. Daraus ergeben sich zentrale Herausforderungen: die Versorgung mit Energie, Wasser und den Gütern des täglichen Lebens, aber auch die Gewährleistung von Mobilität, Sicherheit, Gesundheitsvorsorge und der industriellen Produktion sowie der Schutz der Umwelt.
Siemens ist besser als jedes andere Unternehmen aufgestellt, Antworten auf diese Herausforderungen zu geben: mit einem spartenübergreifenden Portfolio, technologischer Führerschaft und weltweiter Präsenz. Mit innovativen und zukunftssicheren Lösungen eröffnet das Unternehmen seinen Kunden Wettbewerbsvorteile und schafft die Grundlage für profitables Wachstum.
„Im Hinblick auf die operative Stärke unseres Geschäfts verdeutlichen die Ergebnisse des ersten Quartals den hervorragenden Start des Geschäftsjahrs 2007“, sagte Klaus Kleinfeld, Vorsitzender des Vorstands der Siemens AG. „Das Auftragswachstum war besonders erfreulich, wenn man die bereits hohe Vergleichsbasis von vor einem Jahr berücksichtigt.
Das Foto zeigt Dr. Heinrich v. Pierer, den Vorsitzenden des Aufsichtsrats der Siemens AG,
auf der Siemens Hauptversammlung am 25. Januar 2007 in München.
Reference Number: AXX20070145-03