Sektor Energy / Fossil Power Generation
Siemens Energy hat das Gas- und Dampfturbinen(GuD)-Kraftwerk T-Power in Belgien an T-Power N.V. übergeben, an dem International Power plc, Siemens Project Ventures GmbH und Tessenderlo Chemie N.V. zu jeweils einem Drittel beteiligt sind. Das von Siemens schlüsselfertig erstellte Kraftwerk wurde bereits am 15. Juni dieses Jahres in den kommerziellen Betrieb übernommen. Mit einer Leistung von rund 430 Megawatt (MW) und einem Wirkungsgrad von mehr als 58 Prozent erfüllt es alle Umweltvorgaben. Dank modernster Brennertechnologie liegen die Stickoxid-Emissionen weit unter den vorgegebenen Grenzwerten. Darüber hinaus zeichnet sich die Anlage durch hohe Betriebsflexibilität, kurze Anfahrzeiten und die Möglichkeit zu schnellen Lastwechseln aus – Eigenschaften, die vor dem Hintergrund der zunehmenden Einspeisung fluktuierenden Windstroms immer bedeutsamer werden. Das Kraftwerk liefert Strom für die energieintensiven Produktionsprozesse in der benachbarten chemischen Anlage. Der restliche Strom wird ins Netz eingespeist. Mit ihrer Gesamtleistung von 430 MW kann die Anlage mehr als 240.000 belgische Haushalte mit umweltfreundlichem Strom versorgen.
Eine Luftaufnahme des Gas- und Dampfturbinen(GuD)-Kraftwerks T-Power in Belgien
Siemens Energy errichtete die Anlage schlüsselfertig und lieferte alle Hauptkomponenten – eine SGT5-4000F Gasturbine, eine SST5-3000 Dampfturbine sowie einen wasserstoffgekühlten Generator des Typs SGen-2000H. Alle Arbeiten wurden im Zeitplan bis Mitte 2011 erfolgreich abgeschlossen. Leistung und Wirkungsgrad sind höher als garantiert. Die neue Anlage soll als Mittel- und Spitzenlastkraftwerk eingesetzt werden. Außerdem hat T-Power mit Siemens einen Wartungsvertrag für die Gasturbine mit einer Laufzeit von 14 Jahren abgeschlossen.
"Aufgrund ihres geringen Kohlendioxid-, Stickoxid- und Kohlenmonoxid-Ausstoßes sind Gas- und Dampfkraftwerke die derzeit klimaverträglichsten fossilbefeuerten Kraftwerke, die auch wegen ihrer Flexibilität sehr gut als Ersatzleistung für Erneuerbare Energien nutzbar sind", sagte Lothar Balling, Leiter von GT Power Plant Solutions in der Division Fossil Power Generation von Siemens Energy. Mit einem Wirkungsgrad von über 58 Prozent ist diese Anlage eines der effizientesten und modernsten Kraftwerke, die derzeit in Europa im Betrieb sind."
Parallel dazu hat Siemens Energy Belgium als Konsortialführerin gemeinsam mit CG Holdings (ehemals Pauwels International) und Fabricom das gesamte Hochspannungsnetz von Tessenderlo Chemie modernisiert. Dafür lieferte Siemens eine 150-kV-Umspannstation mit gasisolierten Schaltanlagen für das neue Kraftwerk sowie eine neue 26-kV-Umspannstation. Zudem wurde eine zweite Station modernisiert. Im Auftrag ebenfalls enthalten ist die dazu nötige Schutz- und Leittechnik. Daneben war das Konsortium für die Netzstudien, die Installation und die Inbetriebnahme der Umspannstationen sowie für die baulichen Arbeiten zuständig.
Die Grundlagen für dieses erste große IPP (Independent Power Producer)-Projekt in Belgien wurden von einem Joint Venture von drei Unternehmen – Siemens Project Ventures GmbH, Tessenderlo Chemie N.V. und Advanced Power AG – gelegt, gefolgt von einer sorgfältigen Planung und der Beteiligung großer Anbieter wie Siemens Energy. Auch vor dem Hintergrund der erwarteten Stromversorgungsengpässe in Belgien wurde das Projekt auf politischer Ebene sehr begrüßt. In der Folge erhielt das Joint Venture die erste in Belgien je erteilte private Energieerzeugungslizenz. Gemeinsam mit ihren Partnern, Tessenderlo Chemie und International Power, strukturierte Siemens Project Ventures das Projekt und führte es zum erfolgreichen Financial Close mit einem aus zehn Instituten bestehenden Bankenpool. Das Gesamtvolumen des Projektes beläuft sich auf 440 Millionen EUR bei einer Eigenkapitalquote von 15% und einem Anteil von 85% an vorrangigem Fremdkapital. Siemens Financial Services' exzellente Bankbeziehungen und die bewährten Technologien von Siemens Energy für eine saubere und effiziente Energieerzeugung ermöglichten die Einhaltung eines engen Zeitplans. Die Tatsache, dass trotz der gleichzeitigen Finanzkrise keine Bank von der Transaktion zurücktrat, unterstreicht das hohe Vertrauen in dieses Projekt.