Unsere Mitarbeiter stellen sich tagtäglich einer der vielen Herausforderungen unserer modernen Welt. Wie es ist, bei Siemens zu arbeiten, erfahren Sie hier von den Menschen, die es am besten wissen: von unseren Mitarbeitern.
P. Raguraman will es wissen.
Bei Siemens gibt er mit neuen Ideen für innovative Kraftwerke seiner Karriere einen Energieschub.
Man muss kein Experte sein, um zu verstehen, dass manche Jobs ziemlich herausfordernd sind: zum Beispiel ein Wasserwerk in der Wüste zu bauen. Für P. Raguraman gehört das zur täglichen Routine. Er ist einer der verantwortlichen Siemens-Ingenieure, die hart dafür arbeiten, dass das bahnbrechende Independent-Water-and-Power-Production-Projekt (IWPP) in Shuaibah, 200 Kilometer südlich der saudiarabischen Hafenstadt Jeddah, Wirklichkeit werden kann. „Das ist ein 900-Megawatt-Dampfkraftwerk, das mit einer Meerwasser-Entsalzungsanlage kombiniert wurde“, erklärt er. „Es erzeugt hocheffizient Energie und ist mit einer der modernsten Rauchgas-Reinigungsanlagen ausgestattet.“
P. Raguraman’s kam erstmals in seiner Eigenschaft als Gutachter einer internationalen Zertifizierungsagentur mit Siemens in Berührung. Der Maschinenbauingenieur war von der Qualität unserer Arbeit beeindruckt, und als sich die Gelegenheit bot, wechselte er zu uns. Ein wichtiger Faktor war dabei für ihn das umfangreiche grüne Portfolio von Siemens, insbesondere die Kombination aus alternativen und hocheffizienten konventionellen Spitzentechnologien zur Energiegewinnung.
„Nichtkonventionelle Energiequellen sind der beste Weg zu grüner Energie“, findet er. „Aber das lässt sich nicht über Nacht erreichen. Man muss Wege finden, um die existierenden Formen der Energiegewinnung ebenfalls zu verbessern.“
Das IWPP in Shuaibah, das Millionen von Menschen mit sauberer Energie und reinem Wasser versorgen soll, ist für die wachsende Bevölkerung in Saudi-Arabien ein Schritt in diese Richtung. Und für P. Raguraman ein weiterer Beweis dafür, dass er den richtigen Karriereschritt gemacht hat: „Hier kann ich meine Träume wahr werden lassen.“