Das Siemens Advanced Program war für mich die perfekte Lösung. Hier kann ich ein Master-Studium mit einer anspruchsvollen Ausbildung in einem Top-Unternehmen kombinieren.
Ich arbeite gerade an einem Projekt, bei dem es darum geht, den strategischen Einkauf so früh wie möglich bei der Produktentwicklung einzubeziehen.
Der Einkauf ist ein interessanter Bereich: Unter anderem kann er einen wesentlichen Einfluss auf das Unternehmensergebnis nehmen. Außerdem werden die Projekte und Aufgaben meistens von funktionsübergreifenden Teams bearbeitet. Ich arbeite gerne mit Lieferanten außerhalb der firmeneigenen Produktion zusammen, weil ich so immer wieder etwas Neues sehe und lerne.
Es ist toll, dass man sich nicht nur für eins davon entscheiden muss. Durch die Kombination erhält man einen höheren akademischen Grad und sammelt gleichzeitig wertvolle Berufserfahrung in einem professionellen Umfeld.
Fabian H.
Einkauf
Energy
Mülheim an der Ruhr