Ursprünglich wollte Dr. Shun Jie Fan, Senior Research Scientist bei CT China, einen gänzlich anderen Berufsweg einschlagen. Heute ist er für das Projekt „Automation for Life Sciences” und somit für die weltweit erste industrielle Biosensor-Plattform verantwortlich.
Während seiner Kindheit in seiner Heimatstadt Handan, rund 400 Kilometer südlich von Peking, träumte der Forscher von einem Leben als Bibliothekar, der jeden Tag in aller Ruhe in antiken Büchern schmökert und an Lösungen mystischer Rätsel arbeitet, die vor ihm noch keiner zu knacken vermochte. Mit zunehmen den Alter folgte jedoch die Ernüchterung: „Die wirtschaftliche Rentabilität dieses Berufes schien mir als zu niedrig – vor allem in einer so schnell wachsenden Gesellschaft wie in China.“ Der heute 34-Jährige entschied sich für einen solideren Weg, indem er sich 1991 an der Tsinghua Universität in Peking einschrieb, dort seinen Bachelor of Engineering auf dem Feld der „Process Automation Instrumentation“ abschloss und seine Universitäts-Karriere mit einem Doktor im Bereich der Steuerungstechnik 2001 beendete. Es folgte eine dreijährige Forschungsarbeit am Imperial College in London auf dem Gebiet der System- und Prozesstechnik, bevor ihm ein junges Pekinger Technologie - unternehmen 2004 eine Stelle als Ingenieur anbot, und er nach China zurückkehrte.
Als Siemens ihm 2005 ein Angebot zur Mitarbeit machte, musste der Fachmann für Steuerungstechnik nicht lange überlegen. Mit seiner bis dato gesammelten Erfahrung in der Automatisierung von Prozessen auf dem Gebiet der Petrochemie, Kunststoffe und Biotechnologie schien die Aufgabe wie maßgeschneidert für ihn: Es ging darum, die aus der Medizin bekannte Biosensorik – etwa zur Bestimmung von Blutzellen und Stoffwechselprodukten wie Blutzucker, Cholesterin oder Harnstoffe – für die in dustrielle Biotechnologie kompatibel zu gestalten. Fan war gleich in seinem Element – vor allem, da er nicht selten das eine oder andere Problem mit seinem Erfahrungsschatz und seinem fachübergreifenden Wissen lösen musste. Mit Erfolg: Seit kurzem läuft die von Fans Team entwickelte weltweit erste Biosensor-Plattform für die Biotechnologie als Prototyp einwandfrei und verspricht bereits nach den ersten Versuchen eine stark verbesserte Effizienz der Bioprozess Automatisierung. Fan zeigt sich zufrieden – konnte er doch im Ansatz seinen Kindheitstraum erfüllen und eine Aufgabe lösen, die vor ihm noch keiner geknackt hat. Neben der beruflichen Leidenschaft für Technologie ist der Familienmensch und junge Vater eines zweijährigen Sohnes ein begeisterter Hobby-Sportler. Besonders angetan haben es ihm Schwimmen und Schach.