Ulrich Eberl, Verlag Beltz & Gelberg, 17.95 Euro. Mehr Informationen und ein Video unter „Zukunft 2050“, Ulrich Eberl, Beltz & Gelberg, 19.95 Euro. Siehe auch www.siemens.com/innovation/lifein2050
Wir stehen vor einer Zeitenwende. Das Klima unseres Planeten ist bedroht. Das Jahrhundert des Öls geht zu Ende, die Energieversorgung der Welt muss auf eine neue, nachhaltige Grundlage gestellt werden. Mehr noch: Im Jahr 2050 werden fast so viele Menschen in Städten leben wie heute auf der ganzen Erde – und es wird erstmals mehr Senioren geben als Kinder und Jugendliche.
Nie zuvor wurde daher von Forschern, Erfindern und Ingenieuren mehr Kreativität verlangt: Computer als Assistenzärzte, Roboter im Haushalt, Sinnesorgane für Elektroautos, Gebäude als Energiehändler, Bauernhöfe im Wolkenkratzer, Lichthimmel an der Decke, Kraftwerke in der Wüste und auf hoher See, Großrechner im Volumen einer Erbse, virtuelle Universitäten und Fabriken im Internet – all dies ist keine Vision, sondern fast schon greifbare Realität in den Labors rund um den Globus.
Seit zehn Jahren erkundet die Zeitschrift Pictures of the Future die Welt von morgen. In 20 Ausgaben und auf mehr als 2.000 Seiten hat Pictures of the Future Zukunftstrends untersucht und die wichtigen Technologien identifiziert, die unser Leben in den nächsten Jahrzehnten prägen werden. Im neuen Buch Zukunft 2050 fasst Ulrich Eberl, Chefredakteur von Pictures of the Future, erstmals kompakt und anschaulich die wesentlichen Entwicklungen zusammen, die unser Leben in den nächsten Jahrzehnten prägen werden. Vor dem Hintergrund der Trends in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik zeigen sie, wohin die Reise geht.
Dieses Buch ist vor allem für junge Erwachsene geschrieben, die wissen wollen, wie Innovationen entstehen, wie die verschiedenen Entwicklungen sich gegenseitig beeinflussen, welche Berufe gebraucht werden und wie man selbst die Welt von morgen miterfinden kann. Doch ob Schüler oder Student, Forscher oder Professor, Manager oder Politiker – woran an Forschungszentren und in Industrieunternehmen heute gearbeitet wird, geht jeden an. Zukunft 2050 bietet auf 240 Seiten leicht verständliche Einblicke in die Labors der Zukunftsmacher ebenso wie spannende Ausblicke in die Welt von morgen. Letztlich zeigt dieses Buch, dass die großen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu bewältigen sind – mit einem offenen Blick für die Lösungen und dem Mut zum Handeln.