Go to content

SIEMENS

Research & Development
Technology Press and Innovation Communications

Dr. Ulrich Eberl
Herr Dr. Ulrich Eberl
  • Wittelsbacherplatz 2
  • 80333 Munich
  • Germany
Dr. Ulrich Eberl
Herr Florian Martini
  • Wittelsbacherplatz 2
  • 80333 Munich
  • Germany
pictures

Waschsalon für Kraftwerke: An der CCS-Pilotanlage bei Hanau testen Siemens und E.ON eine spezielle Waschtechnik zur Abscheidung von CO2.
Ziel ist die Integration der Technik in Kraftwerksprozesse.

Kontrollgang: Für einen optimalen Betrieb muss in der CCS-Anlage in Hanau permanent gemessen werden:
etwa der CO2- und der SO2-Gehalt des Rauchgases oder dessen Volumenstrom.

Kontrollgang: Für einen optimalen Betrieb muss in der CCS-Anlage in Hanau permanent gemessen werden:
etwa der CO2- und der SO2-Gehalt des Rauchgases oder dessen Volumenstrom.

Kontrollgang: Für einen optimalen Betrieb muss in der CCS-Anlage in Hanau permanent gemessen werden:
etwa der CO2- und der SO2-Gehalt des Rauchgases oder dessen Volumenstrom.

Der CO2-Fänger
im Kraftwerk

Welches Waschmittel wäscht weißer? Das war für Hausfrauen der Nachkriegszeit eine
wichtige Frage. Die Wahl des Waschmittels ist nun wieder aktuell: Bei der Stromerzeugung. Um Kohlendioxid von der Atmosphäre fern zu halten,
wird es mit einem von Siemens erprobten Waschmittel aus dem Rauchgas von Kraftwerken herausgewaschen.

Wohin mit dem Treibhausgas?

open

Europäische Kraftwerke tragen pro Kilowattstunde Strom aus Kohle etwa 880 Gramm CO2 im Gepäck (siehe Artikel „Ultraheiße Energiefabriken”, Pictures of the Future 1/2008) – allein in Deutschland kommen so jährlich 350 Millionen Tonnen zusammen. Erde und Meere sind die größten natürlichen Kohlenstoffspeicher. Sie bieten sich daher an, das Gas aufzunehmen. Den bisher größten Versuch, CO2 unter dem Meeresboden zu speichern, hat der norwegische Konzern Statoil an der Südküste Norwegens auf der Gasförderplattform Sleipner unternommen. CO2 wird verflüssigt und über eine Pipeline in 800 Meter tiefe Sandsteinschichten gepresst. Das poröse Gestein saugt CO2 wie ein Schwamm auf, die darüber liegenden harten Gesteinsschichten wirken wie ein Deckel. Nach zehn Jahre dauernder Beobachtung und der Einlagerung von rund zehn Millionen Tonnen CO2 sind die Forscher zu dem Schluss gekommen, dass das Treibhausgas hier sicher verwahrt ist. Eine weitere Option sind unterirdische Reservoirs wie entleerte Öl- und Gaslagerstätten, Kohleschichten, deren Abbau unrentabel ist, sowie Salzwasserführende Gesteine in großer Tiefe. Im brandenburgischen Ketzin, wo poröse Sandsteinschichten in 700 Metern Tiefe das CO2 aufnehmen können, werden seit 2008 unter der Führung des Potsdamer Geoforschungszentrums rund 60.000 Tonnen CO2 in die Tiefe gepumpt und ihre Ausbreitung gründlich untersucht. Dennoch birgt die CO2-Lagerung noch Unwägbarkeiten: Die Kosten-Schätzungen, das Gas zu transportieren und unter die Erde zu bringen, reichen von 40 bis mehrere hundert Europro Tonne. Ungewiss ist auch, wie viel Platz überhaupt vorhanden ist: In Deutschland wären die bekannten Lagerstätten nach vierzig bis hundertdreißig Jahren voll, schätzt das Umweltbundesamt. Weltweit dürfte es aber ausreichend Speicherplatz geben – allein die mehrere hundert Kilometerlange, 150 km breite und 250 Meter dicke Gesteinsformation unter der Sleipner-Platform könne laut Statoil 600 Milliarden Tonnen CO2 aufnehmen. Das entspricht dem gesamten Kohlendioxid, das alle derzeit am Netz hängenden europäischen Kraftwerke noch bis an ihr Lebensende produzieren werden.

close
Image
Image
Image Kontrollgang: Für einen optimalen Betrieb muss in der CCS-Anlage in Hanau permanent gemessen werden:
Etwa der CO2- und der SO2-Gehalt des Rauchgases oder dessen Volumenstrom.

Aminosäuresalz heißt das Persil der Kraftwerksbetreiber. Damit lassen sich über 90 Prozent des im Rauchgas enthaltenen CO2 binden. Erprobt wird das Waschmittel für Kohlendioxid derzeit in einer Pilotanlage bei Hanau. Dort testet Siemens die Reinigungstechnik zusammen mit dem Kraftwerksbetreiber E.ON. Es ist eines von mehreren Kooperationsprojekten auf dem Feld der Kohlendioxidabscheidung und -speicherung, kurz CCS (Carbon Capture and Storage).

Ohne CCS, so sagen Fachleute voraus, wird es kaum möglich sein, das „20-Prozent-Ziel“ zu erreichen, das sich die Europäische Union gesetzt hat: Bis 2020 sollen 20 Prozent weniger Kohlendioxid als im Vergleichsjahr 1990 in die Atmosphäre gelangen. Ein Dilemma angesichts des zunehmenden Energiebedarfs: Denn ohne Kohle wird sich die rasch steigende Nachfrage nach Strom kaum decken lassen.

Deshalb müssen Kraftwerksbetreiber in Zukunft auf CO2-arme Anlagen setzen. Die Vorgabe der EU lautet, dass CCS bis 2020 einsatzbereit sein soll. Drei Methoden bieten sich an: die Kohlevergasung, die Verbrennung mit Sauerstoff(Oxyfuel-Verfahren) sowie die Abscheidung des Gases aus dem Rauchgas nach der Verfeuerung (siehe Artikel „Die Kohlendioxid-Fänger“, Pictures of the Future 1/2008). Neben der Kohlevergasung steht dieses dritte Verfahren im Zentrum der CCS-Entwicklungen von Siemens, weil es den Vorteil hat, dass bestehende Kraftwerke damit nachgerüstet werden können. Das macht die Methode für Kraftwerksbetreiber besonders interessant. Und da Siemens schon eine Laboranlage und Erfahrungen bei der Reinigung von Rauchgas mitbringt, ist das Unternehmen ein begehrter Partner für Kooperationen, um die CO2-Einfangtechnik für Kraftwerke zu optimieren.

Waschtechnik im Praxistest. Seit September 2009 läuft am Block 5 des Steinkohlekraftwerks Staudinger in Großkrotzenburg bei Hanau eine Pilotanlage. Bis Ende 2010 will E.ON gemeinsam mit Siemens die Waschtechnik für CO2 dort testen. „Siemens bringt eine doppelte Erfahrung mit“, sagt E.ON-Forschungschef Bernhard Fischer, „das Know-how beim Engineering und dem Kraftwerksbau sowie wertvolle Kenntnisse aus der Prozessentwicklung für die chemische Industrie.“ E.ON wiederum ist als Energieversorger Spezialist für die Planung und den Betrieb fossil befeuerter Kraftwerke. „Die Zusammenarbeit ist eine ideale Voraussetzung, um ein CCS-Verfahren erfolgreich weiterzuentwickeln und es in den Kraftwerksprozess zu integrieren“, sagt Fischer.

Siemens hat das CO2-Waschverfahren zunächst in seiner Laboranlage im Industriepark Höchst bei Frankfurt am Main entwickelt. Im Prinzip handelt es sich dabei um eine in der chemischen Industrie übliche Methode zur Gasbehandlung: Das CO2 kommt mit einer wässrigen Waschlösung in Kontakt, die das Gas aufnimmt. Dazu wurde beim Kraftwerk Staudinger ein 35 Meter hoher Absorberturm errichtet, durch den ein Teilstrom des Rauchgases geleitet wird. In dem langen Zylinder befinden sich strukturierte Packungen aus Metall, an denen die Waschlösung und das Gas im Gegenstrom in Kontakt treten. Dabei wird der Kohlendioxidanteil zu über 90 Prozent eingefangen. In einem 20 Meter hohen Desorberturm wird anschließend die mit CO2 gesättigte Lösung solange mit Dampf erhitzt, bis sie das Kohlendioxid wieder gasförmig ausperlt.

Zwei Dinge sind dabei wesentlich: Zum einen braucht man ein Waschmittel, das möglichst umweltfreundlich ist, zum anderen will man den Reinigungsprozess mit möglichst wenig Energie betreiben. Herkömmliche chemische Absorptions -verfahren verwenden Monoethanolamin (MEA),die Methode von Siemens funktioniert dagegen mit in Wasser gelösten Aminosäuresalzen. Sie sind weitaus umweltfreundlicher, denn sie sind weder entflammbar noch toxisch und zudem biologisch gut abbaubar. Zudem erfordern sie keine hohen Temperaturen für das Einfangen des Kohlendioxids, und nach der Desorption lässt sich das gelöste Salz fast vollständig wieder in den Kreislauf zurückführen, es wird also nicht aufgebraucht.

„Aminosäuresalze sind ein idealer Kohlendioxidfänger“ sagt Dr. Tobias Jockenhövel, der bei Siemens in Erlangen für das Projekt zuständig ist. Außerdem benötigt die CO2-Wäsche mit Aminosäuresalzen weniger Energie – damit verringert sich auch der Effizienzverlust, den jede CCS-Technik mit sich bringt. „Wir konnten den Energiebedarf von 4 auf 2,7 Gigajoule pro Tonne CO2 drücken, wo mit auch die Kosten deutlich sinken“, sagt Jockenhövel. Derzeit sind CO2-Verschmutzungsrechte mit Preisen zwischen zehn und 20 Euro pro Tonne noch billig. Wenn sie allerdings über 40 Euro steigen, würden sich Abscheiden, Transport und Einlagerung des CO2 lohnen. Bei einem 800-Megawatt-Steinkohle-Kraftwerk mit einem herkömmlichen CCS-Verfahren auf Basis von MEA muss man einen Wirkungsgradverlust von elf Prozent in Kauf nehmen, bei der Siemens-Technik sind es nur noch neun Prozent.

Feinschliff vor dem Einsatz. Die modernsten Kraftwerke verfeuern die Kohle mit einem Wirkungsgrad von 47 Prozent zu Strom. „Schon heute könnte man daher mit dieser Technik CO2-arme Kraftwerke mit einem Wirkungsgrad von 38 Prozent betreiben“, sagt E.ON-Forschungschef Fischer – das entspricht dem Durchschnitt der bestehenden Kohlekraftwerke in Europa. Momentan geht es aber darum, die chemischen Eigenschaften des Waschmittels und die Effizienz des Reinigungsprozesses weiter zu verbessern. Die Anlage in Großkrotzenburg schafft derzeit eine Tonne CO2 pro Tag, was einem 10.000stel des Rauchgases entspricht, das in Block 5 entsteht. Bis 2011 soll das Verfahren so ausgereift sein, dass man eine große Demonstrationsanlage bauen kann, die 2015 in Betrieb gehen und dann das CO2 eines ganzen Kraftwerkblocks bewältigen könnte.

Auch in Finnland ist man vom CCS-Know-how von Siemens überzeugt: So soll das neue Verfahren auch im Kraftwerk Meri-Pori im WestenFinnlands zum Einsatz kommen. Im Oktober 2009 haben die Betreiber des Kraftwerks, die Energieversorger Fortum und Teollisuuden Voima(TVO), Siemens Energy unter zehn Bewerbern ausgewählt, um bis 2015 eine CCS-Demonstrationsanlage zu bauen. „Die Technologie von Siemens erschien uns besonders aussichtsreich“, sagt Projektmanager Mikko Iso-Tryykäri. „Vor allem, da sie umweltfreundlich und bereits bei einem Kraftwerk erprobt ist.“ Siemens hat damit die Gelegenheit, in dem 565-MW-Kraftwerkse in Waschverfahren im kommerziellen Maßstab umzusetzen, indem es zunächst etwa die Hälfte des Rauchgases behandelt. Fortum und TVO wiederum können durch die Partnerschaft mit Siemens eines der größten europäischen CCS-Projekte verwirklichen: Sie wollen das Kraftwerk nachrüsten und zusammen mit weiteren Unternehmenden Transport und die Lagerung von CO2 in der Nordsee erproben (siehe Kasten).

CO2-Fänger für Erdgas-Kraftwerke. Erdgas ist weitaus klimafreundlicher als Kohle, und Gas-und-Dampfturbinen (GuD)-Kraftwerke sind deshalb sehr begehrt. Allerdings produzieren sie ebenfalls CO2, wenn auch in geringeren Mengen. Siemens untersucht derzeit für den norwegischen Energieversorger Statkraft, wie das Waschverfahren auf GuD-Anlagen angepasst werden kann. Das Problem: Deren Rauchgas enthält viel Sauerstoff, der jedem Waschmittel stark zusetzt. „Wir haben unser Verfahren inzwischen adaptiert“, sagt Tobias Jockenhövel, „und wissen, dass es auch bei GuD-Kraftwerken mit einem sehr guten Wirkungsgrad funktioniert– der Effizienzverlust liegt bei Laborversuchen weit unter acht Prozent.“

Die CO2-Abscheidung mit Aminosäuresalzen ist ziemlich ausgereift, doch für die Anwendung im großen Maßstab sollten die Reinigungssubstanz und der Prozess noch weiter verbessert werden. Dies ist das Ziel einer seit Sommer 2009 laufenden Kooperation mit der niederländischen Forschungsorganisation TNO. Auch TNO erforscht Reinigungsprozesse mit diversen chemischen Substanzen und hat herausgefunden, dass Aminosäuresalze besonders vielversprechend sind. In die Partnerschaft bringt TNO das Wissen über andere Aminosäuresalze, als Siemens sie erprobt hat, mit. Seit Mitte 2008 betreibt TNO auch eine Pilotanlage am Kohlekraftwerk Rotterdam, die ähnlich groß ist wie die in Hanau.

„Siemens ist ein idealer Partner, und unsere Zusammenarbeit ist sehr erfolgreich“, sagt René Peters, bei TNO für die CCS-Projekte zuständig. „TNO bringt das Wissen in technischer Chemie mit, Siemens steuert die Erfahrung bei der Entwicklung und Umsetzung von Kraftwerksprozessen bei“, bekräftigt Jockenhövel. Zusammen mit den Niederländern will Siemens nun Verfahrensverbesserungen entwickeln und im Kraftwerk Staudinger testen. Auf dieser Grundlage will Siemens bis 2014 eine Demonstrationsanlage für einen Kraftwerksblock anbieten – und damit endgültig den Beweis erbringen, dass manche Waschmittel sogar Rauchgas rein waschen können.

Jeanne Rubner