Go to content

SIEMENS

Research & Development
Technology Press and Innovation Communications

Dr. Ulrich Eberl
Herr Dr. Ulrich Eberl
  • Wittelsbacherplatz 2
  • 80333 Munich
  • Germany
Dr. Ulrich Eberl
Herr Florian Martini
  • Wittelsbacherplatz 2
  • 80333 Munich
  • Germany

Weniger Staus und CO2-Emissionen dank öffentlichem Nahverkehr: Jede dritte Straßen- und Stadtbahn in Nordamerika wird von Siemens gebaut.

  • Image
Die Renaissance des öffentlichen Nahverkehrs

Weltweit ist der Verkehr für etwa 14 % der jährlichen Treibhausgas-Emissionen verantwortlich – ein nicht unbeträchtlicher Teil davon entsteht durch unnötige Staus. Allein in den USA werden beispielsweise Jahr für Jahr durch Verkehrsstaus ungefähr 25 Mio. t CO2 in die Atmosphäre gepustet. Abhilfe können hier moderne Verkehrslösungen leisten, bei denen Siemens mit seiner Mobility Division einer der Marktführer in den USA ist.
So konnte das Unternehmen hier in den vergangenen Jahren schon oft die Vorteile gut funktionierender Nahverkehrsnetze unter Beweis stellen. Insgesamt jede dritte Straßen- und Stadtbahn in Nordamerika wird von Siemens gebaut. Etwa in Städten wie Los Angeles, San Diego, Houston oder Denver, die in ihrem Streckennetz Stadtbahnen von Siemens einsetzen und so die Straßen und mit ihren elektrischen Antrieben auch die Umwelt entlasten.
Der Einsatz solcher Stadtbahnen ist aber nur eine von mehreren Möglichkeiten, den Straßenverkehr spürbar zu verringern: Langfristiges Ziel der Mobility Division in den USA ist es, sämtliche Verkehrsinformationen zu bündeln und effektiv einzusetzen. Der erste Schritt ist bereits gemacht: Schon heute nutzt jede sechste Stadt in den USA ein Verkehrsleitsystem von Siemens. Zusammen mit weiteren Lösungen, etwa Informationssystemen für die öffentlichen Verkehrsmittel, soll der Verkehr – ob Zug oder Auto – in Zukunft noch effektiver aufeinander abgestimmt werden und der Umwelt möglichst viel CO2 erspart werden.

sw