Was verbindet Siemens mit Walt Disney? Nicht viel, möge man meinen. Schaut man jedoch hinter die Kulissen des Disney-Themenparks Cars Land, steckt darin modernste Technologie von Siemens.
Im Cars Land des Disney California Adventure Park sorgen Autorennen für viel Spaß bei den Besuchern.
Sprechende Autos fordern einander zu einem Rennen auf und flitzen wie auf einer Carrera-Bahn durch eine karge Wüstenlandschaft – im Walt Disney Themenpark Cars Land in Anaheim bei Los Angeles kann Groß und Klein in die Trickfilmwelt von „Cars“ eintauchen. Was viele nicht wissen: In der bunten Spiellandschaft steckt jede Menge Siemens-Technik, die die rasante, computergesteuerte Vergnügungsfahrt erst möglich macht.
Von Energieverteilungslösungen, über Automation bis zu den Kontrollsystemen: Sowohl in den Rennwagen als auch in der elektronischen Infrastruktur wurde mit Lösungen von Siemens gearbeitet. „Dies ist der größte Erfolg unserer Partnerschaft mit Disney bislang“, so Tim Black, Vertriebsleiter von Siemens Industry in Südkalifornien.
Seit 2005 besteht die strategische Partnerschaft zwischen Siemens und Disney – natürlich nicht ohne Hintergedanken: Disney profitiert von modernster Industrietechnologie, Siemens positioniert sich auf dem wichtigen US-Markt als national präsentes und engagiertes Unternehmen. Der Konzern tritt beispielsweise als Sponsor der weltbekannten Disney-Shows und Attraktionen auf, darunter Spaceship Earth im Epcot Center in Florida.
Wie auf einer Carrera-Bahn für Riesen flitzen die Rennwagen im Cars Land auf Schienen durch die bergige Landschaft der fiktiven Kleinstadt Radiator Springs.
Der Aspekt der Sicherheit besitzt bei Fahrgeschäften oberste Priorität. Ein computergesteuertes Kontrollprogramm regelt beispielsweise die Geschwindigkeit der Autos. „Wir brauchen einen kontinuierlichen Datenstrom, der uns zuverlässig anzeigt, wenn beispielsweise ein Fahrzeug hinter einem Berg oder in einer Kurve stecken geblieben ist“, sagt Disney-Manager Russel Oja. Die Lösung: Eine kabellose Ethernet-Verbindung, die die Geschwindigkeit der Autos auf der Rennstrecke reguliert. Zudem behalten die Techniker im Kontrollraum den Überblick über alle Fahrzeuge.
Die Kooperation mit Disney soll fortgeführt werden. Der Unterhaltungskonzern plant den Ausbau seiner Themenparks im Ausland – eine große Chance für Siemens, auch zukünftig mit Disney zusammen zu arbeiten.
Im Disney California Adventure Park stiegen die Besucherzahlen seit der Eröffnung von Cars Land um 25 Prozent.
Das komplette Journal können Sie hier herunterladen oder auch direkt abonnieren.