Das Archiv der Siemens Schweiz AG gehört zusammen mit dem Museum zum SiemensForum Zürich. 1995 wurde mit dem systematischen Ausbau der bestehenden Sammlungen begonnen. Heute spiegeln zahlreiche historische Exponate, Akten und Dokumente die Geschichte von Siemens in der Schweiz wider. Einen inhaltlichen Schwerpunkt dieser Sammlungen bilden die Bestände zum Standort Zürich-Albisrieden. Aus den Beständen des Museums-Depots rekrutiert sich auch der historische Teil des Inforamas, der Firmenausstellung von Siemens Schweiz.
Als interne Dienstleister bieten die Mitarbeiter des Museums-Archivteams Hilfestellung bei Fragen rund um die Unternehmensgeschichte.
Den Schwerpunkt der Sammlungen des Archivs bilden Exponate, Bilder, Filme und Dokumente am Standort in Zürich-Albisrieden. Das Unternehmen hat an diesem Standort diverse Namenswechsel erfahren. Im Einzelnen beziehen sich die Archivbestände auf:
Darüber hinaus werden Unterlagen und Exponate zu den Anfängen der Siemens-Aktivitäten in der Schweiz, zur allgemeinen Geschichte der Stammhausgesellschaften sowie zu diversen Tochtergesellschaften und Beteiligungen archiviert.
Derzeit umfasst die Sammlung etwa 1.000 historische Exponate. Dieser Bestand wird durch ca. 70 Regalmeter Akten und Dokumente, 50.000 historische Bilder und rund 1.000 Filme ergänzt.
Das historische Archiv der Siemens AG Österreich hat die Aufgabe, Informationen über die Entwicklung und Geschichte eines der größten Industrieunternehmen Österreichs zu dokumentieren und sicherzustellen. Hier werden Informationen und Unterlagen bewertet übernommen und erschlossen, die die Entwicklung von der einfachen Zweigstelle (gegr. 1879) zu einer der erfolgreichsten Landesgesellschaften dokumentieren
Die Bestände des Siemens Archivs Wien enthalten vorrangig Informationen zu den Aktivitäten von Siemens in Österreich. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um
Derzeit umfasst der Bestand rund 800 Regalmeter Akten und Dokumente, darunter Geschäftskorrespondenz, Unterlagen von Vorstandssitzungen, Personelles, Bilanzen, Preislisten, Prospekte, Druckschriften, Verträge, Zeichnungen und Pläne, etc.
In der Sammlung befinden sich des Weiteren rund 100.000 Fotos, ein weiterer etwa ebenso umfangreicher Bestand an Negativen, 1.500 Glasnegative, 2.500 Filme und Videos sowie rund 200 Tonbänder. Die Exponatsammlung umfasst rund 1800 Siemens-Produkte.
Dr. Astrid Tönnies
Siemens Schweiz AG
Freilagerstrasse 40
CH-8047 Zürich
Tel. +41 (585) 583 - 213
Fax +41 (585) 585 - 418