Entstäubungspumpe, 1906
Der erste Siemens-Staubsauger kommt 1906 unter dem Namen "Entstäubungspumpe" auf den Markt und wiegt noch drei Zentner. 1924 folgt der erste tragbare Ventilatorstaubsauger, sieben Jahre später der "flüsternde" Protos-Super-Topfstaubsauger für Hotels und Gewerbe. Den ersten Handstaubsauger gibt es dann 1935.
"Siemens D-Zug" 1923
Zur Einführung des Rundfunks in Deutschland stellt Siemens 1924 ein erstes, dreistufiges Röhrengerät, den "Siemens-D-Zug", vor. Er besteht aus HF-Verstärker, Audion-Detektor und NF-Verstärker für den Betrieb mit einem Trichterlautsprecher.
Protos Küchenherd EKH, 1926
Die ersten mit heutigen Elektroherden vergleichbaren Geräte kommen 1925 auf den Markt. Um die gleiche Zeit werden auch elektrische Waschmaschinen vorgestellt. Siemens präsentiert 1928 den Protos-Turbo-Wascher, eine Trommelwaschmaschine, die sowohl waschen als auch schleudern kann.
Rundfunkgerät Großsuper-Schatulle Siemens 540, auch "Herr im Frack" genannt
Bei dem 1935 präsentierten 5-Kreis-4-Röhren-Superhet-Radioempfänger "Schatulle" mit dem Spitznamen "Herr im Frack" handelt es sich um einen Überlagerungsempfänger. Er zeichnet sich durch besondere Trennschärfe aus und besitzt schon eine automatische Schwund-Kompensation sowie einen elektrodynamischen Lautsprecher.
Fernsehapparat von Telefunken mit 180 Zeilen, 1935
Der Fernsehapparat Fe 3 von Telefunken dient für S/W-Empfang mit einer Bildauflösung von 180 Zeilen bei einem Bildwechsel von 25 Bildern pro Sekunde. Die Bildfläche beträgt 18 x 22 cm. Das nur auf Anfrage erhältliche Gerät kostet 1800 RM.
Geschirrspülautomat GS12/GS13, 1965
1964 kommt der erste Siemens-Geschirrspüler auf den Markt. Damit gibt es endlich eine Alternative zum lästigen Handspülen und der unaufhaltsame Aufstieg der Spülmaschinen beginnt. Nur drei Jahre später bringt die Bosch-Siemens-Hausgeräte GmbH (BSH) die erste Geschirrspülmaschine mit Edelstahl-Innenbehälter auf den Markt, der die Langlebigkeit des Automaten garantiert.
Aqua-Stop-System für Waschmaschinen und Geschirrspüler, 1985
Das von BSH patentierte Aqua-Stop-System sorgt seit 1985 für erhöhte Sicherheit bei Geschirrspülern und Waschmaschinen. Dieses integrierte Sicherheitssystem verhindert zuverlässig Wasserschäden, die durch Platzen, Undichtheiten oder Abspringen des Wasserversorgungsschlauchs verursacht werden.
Sensor-Kochfeld
Elektroherde verbrauchen heute 16 Prozent - in Kombination mit Mikrowelle bis zu 50 Prozent - weniger Strom als noch 1980. Bei den neuen Glaskeramik-Kochfeldern messen die ausfahrbaren Kochsensoren per Infrarot die Temperatur im Topf und halten so die gewünschte Temperatur aufs Grad genau. Dadurch kann nun immer mit aufgesetztem Deckel gekocht werden - das spart erneut bis zu 80 Prozent Energie.
Hemdenbügler „dressman“, 2004
Seit 2004 übernimmt der Hemdenbügler „dressman" das Bügeln von Hemden und Blusen. Das Gerät besitzt zwölf vollautomatische Programme für unterschiedliche Hemdenarten und Materialien. Die aus Ballonseide bestehende Hülle bläht sich mit Hilfe von heißer Luft auf und bringt die Hemden in die richtige Form. Das Verfahren schont die Kleidung durch niedrige Temperaturen.