Bitte benutzen Sie einen anderen Browser

Sie nutzen einen Browser, der nicht vollständig unterstützt wird. Bitte beachten Sie, dass Darstellung und Bedienbarkeit dieser Seite möglicherweise eingeschränkt sind. Zur optimalen Nutzbarkeit empfehlen wir den Download eines unterstützten Browsers in der neuesten Version:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Mit dem aktuellen Browser fortfahren

Jetzt schon Termin vormerken

Hannover Messe 2017 vom 24. - 28. April 2017

Halle 9, Stand D35

Willkommen auf der Hannover Messe

Discover the value of the Digital Enterprise

Auf der Hannover Messe 2017 präsentieren wir ein Portfolio an Hard- und Software, mit dem Unternehmen jeder Größe von der Digitalisierung profitieren können. Wir nennen dieses Angebot Digital Enterprise.

 

Durch die Simulation von Maschinen und Anlagen mit digitalen Zwillingen sowie Datenanalyse verbindet es die virtuellen und realen Produktionswelten miteinander. Diese Lösungen sind speziell auf die unterschiedlichen Anforderungen der Fertigungs- und Prozessindustrie zugeschnitten. Das nahtlose Zusammenspiel von Automatisierungs-Hardware und -Software ermöglicht Unternehmen nicht nur, die Daten von Maschinen und Anlagen zu sammeln und zu verarbeiten, sondern darüber hinaus aus den Daten echte Wettbewerbsvorteile zu ziehen.

 

Das diesjährige Motto „Discover the value of the Digital Enterprise“ steht für spannende neue Technologien, um die Time-to-Market zu verkürzen, Flexibilität und Effizienz zu steigern sowie die Qualität zu verbessern. So können Unternehmen ihre Produkte in einem Ausmaß individualisieren, das bislang unmöglich schien.

 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf der Hannover Messe 2017!

Unsere Highlights auf der Hannover Messe 2017

Einen ersten Eindruck der von uns präsentierten Themen auf der diesjährigen Hannover Messe gibt es bereits in unserem Video. Die Digitalisierung und das digitale Unternehmen halten weiter Einzug in die industrielle Welt, und mit MindSphere bieten wir das passende IoT-Betriebssystem. Neben den Fokusbranchen Pharma und der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie stehen auch die Themen Additive Manufacturing, die industrielle Energieversorgung und unsere neuen Produkte im Mittelpunkt unserer Präsentation.

Highlight Showcases

Hier trifft die virtuelle auf die reale Welt

Wir präsentieren anhand konkreter Lösungsangebote und echter Praxisbeispiele, wie Unternehmen von der Verschmelzung der realen und der virtuellen Welt profitieren können.

image

Digital Enterprise – Der digitale Zwilling wird greifbar

An einem Multimedia-Tisch im Zentrum unseres Messestandes wird Digitalisierung greifbar – im wahrsten Wortsinn und gemäß unseres diesjährigen Mottos „Discover the value of the Digital Enterprise“. Das nahtlose Zusammenspiel von Automatisierungs-Hardware und -Software ermöglicht den Unternehmen nicht nur, die Daten von Maschinen und Anlagen zu sammeln und zu verarbeiten. Darüber hinaus können sie aus den Daten echte Wettbewerbsvorteile ziehen und die reale Produktionswelt als digitalen Zwilling abbilden. Dabei kommt es nicht darauf an, von Beginn an enorm große Investments zu tätigen, denn der Einstieg in die Digitalisierung ist bei beliebigen Gewerken und Maschinen möglich und kann sukzessive ausgebaut werden, je nach Anforderung. Daher sind unsere Lösungen speziell auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Fertigungs- und der Prozessindustrie zugeschnitten.

image

Pharma – Schneller und individueller durch Digitalisierung

Die wachsende Weltbevölkerung und steigende Anforderungen von Patienten und Gesundheitsbehörden machen es der Pharmaindustrie stetig schwieriger, nachhaltig zu wachsen. Zudem werden personalisierte Arzneimittel für Patienten immer wichtiger, da sie aufgrund unterschiedlicher Stoffwechsel verträglicher sind und weniger Nebenwirkungen auftreten. Pharmaunternehmen können diesen Markt gezielt bedienen, um im Wettbewerb vorne zu bleiben. Dafür ist es nötig, die Markteinführungszeit zu verkürzen und zugleich die komplexen Regularien hinsichtlich Qualität und Sicherheit einzuhalten. Im Highlight Cube Pharma zeigen wir, wie Integrated Engineering to Integrated Operations die Effizienz und Flexibilität der Prozesse erhöht. Durch Analyse mit Hard- und Softwareprodukten verhelfen wir der Pharmaindustrie zu mehr Prozessverständnis.

image

Food & Beverage – Individualisierung wird massentauglich

Hohe Kostensensibilität und Massenfertigung einerseits sowie eine wachsende Vielfalt an Geschmacksrichtungen und innovativen Verpackungen andererseits sind typisch für die Molkereibranche. Auf den ersten Blick mag Digitalisierung in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie keine große Rolle spielen– doch das täuscht: Am Beispiel der Molkereiindustrie veranschaulichen wir auf unserem Messestand, dass sowohl die Prozess- als auch die diskreten Workflows in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie von der Digitalisierung profitieren können. Erleben Sie in unserem Showcase für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie den praktischen Einsatz digitaler Tools im nahtlosen Zusammenspiel mit unserer Automatisierungs-Hardware.

image

Energy for Industry – Energie wird zum Geschäftsmodell

Elektrische Energie ist die unerlässliche Grundlage, um den Weg hin zu Industrie 4.0 erfolgreich zu beschreiten. Unternehmen benötigen für die optimale Produktion eine stets zuverlässige Stromversorgung, in gleichbleibender Qualität und zu möglichst niedrigen Kosten. Umso attraktiver ist in vielen Fällen die Eigenproduktion von Strom, um Bedarfsspitzen auszugleichen oder um die schwankenden Strompreise auszunutzen. Zudem wird intelligentes Energiemanagement immer wichtiger. Unser diesjähriges Motto „Discover the value of the Digital Enterprise“ gilt auch für die Stromversorgung der Industrie: Erst durch Digitalisierung wird es möglich, das volle Potenzial von Energiemanagement, Eigengeneration und den neuen Möglichkeiten des Energiemarkts auszuschöpfen.

image

Additive Manufacturing – Einfacher und besser zu individuellen Produkten

Die Fertigungsindustrie steht vor vielfältigen Herausforderungen. Sie muss Produkte schneller auf den Markt bringen, zunehmend individuelle Kundenwünsche berücksichtigen und bei gleichbleibender oder gar höherer Qualität günstige Preise anbieten. Die fortschreitende Digitalisierung bietet neuartige Möglichkeiten, um diese Anforderungen abzudecken. Einen wichtigen Beitrag dazu leistet Additive Manufacturing. Was oft als 3D-Druck bezeichnet wird, ermöglicht der Industrie die zeitsparende, effiziente und flexible Produktion von Werkstücken und Produkten, die mit konventionellen Fertigungsverfahren nicht realisierbar wären.

Top-Produktneuheiten

Neue Produkte, Lösungen und Services

Zusätzlich zu den Highlights zeigen wir auf unserem Stand ein breites Portfolio neuer Produkte, Lösungen und Services. Hier die Wichtigsten.

MindSphere - das cloudbasierte, offene Betriebssystem für das Internet der Dinge

Mit MindSphere bieten wir ein cloudbasiertes, offenes Betriebssystem für das Internet der Dinge an. Um die Plattform MindSphere entsteht ein Ökosystem an innovativen Applikationen, Konnektivitätselementen und digitalen Services.  Kunden und Partner können dieses Angebot schnell und einfach nutzen oder neue Applikationen, Services und Geschäftsmodelle selbst entwickeln, anbieten und vertreiben.

Halle 24

FLENDER Mechanical Drives. By your side.

Kostenlose Eintrittskarte

Siemens auf der Hannover Messe 2017

Auf der Hannover Messe 2017 präsentieren wir ein Portfolio an Hard- und Software, mit dem Unternehmen jeder Größe von der Digitalisierung profitieren können. Bei uns erhalten Sie schon jetzt ein kostenloses Ticket. Greifen Sie zu und besuchen Sie uns auf unserem Stand in Halle 9, Stand D35!

Wir füllen das Formular für Sie automatisch mit einem Ticket Code aus.
Kostenlose Eintrittskarte