Go to content

SIEMENS

 

Städte-Reportagen

Anteil der Bevölkerung, der weltweit in Städten lebt.

Städte wachsen

Im Jahr 2011 lebten weltweit mehr Menschen in Städten als auf dem Land – Tendenz steigend: Forscher gehen davon aus, dass im Jahr 2030 bereits rund 60% der Bevölkerung in Städten wohnen werden. Im Jahr 2050 sollen es 70% sein.

In den kommenden 20 Jahren wird die Bevölkerung weltweit um voraussichtlich 1,4 Mrd. Menschen wachsen.

Städte beeinflussen den Klimawandel

Die Frage des Klimawandels entscheidet sich in Städten. Weltweit gehen bis zu 70% der Treibhausgase, zwei Drittel der verbrauchten Energie und rund 60% des Trinkwasserverbrauchs auf urbane Ballungszentren zurück. Unzureichende Infrastrukturen für Mobilität, Energie und Wasser sowie energetisch ineffiziente Gebäude sind wesentliche Ursachen.

Im Umkehrschluss heißt das: Entwickeln sich Städte nachhaltig, leisten sie einen entscheidenden Beitrag zum Schutz des Klimas und der Umwelt.

Städte sind Wachstumsmotoren

Städte tragen entscheidend zum wirtschaftlichen Wachstum der Welt bei. Schon heute wird ein Fünftel des weltweiten Bruttoinlandsprodukts durch die zehn ökonomisch bedeutendsten Städte erwirtschaftet – Tendenz steigend.

Entsprechend steigt der weltweite Bedarf an Investitionen in moderne Infrastrukturlösungen.

Unser Beitrag zur nachhaltigen Stadtentwicklung

Siemens leistet schon heute einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Stadtentwicklung. Unsere Städtestudien – zum Beispiel die Green City Indizes – versorgen Bürgermeister, Stadtplaner und Kämmerer weltweit mit Vergleichswerten, an denen sie sich orientieren und ihre Planungen ausrichten können. Unsere Städteexperten, die City-Account-Manager, sind in mehr als 60 Städten der Welt präsent und beraten Stadtentscheider in der so wichtigen Planungsphase von Infrastrukturprojekten. Und nicht zuletzt tragen wir mit unseren innovativen Produkten und Lösungen dazu bei, Städte umweltfreundlicher zu gestalten, ihre Lebensqualität zu verbessern und auf diese Weise Kosten einzusparen.

top Städte-Reportagen