Go to content

SIEMENS

 

Führendes Umweltportfolio anbieten

Das Siemens-Umweltportfolio bündelt Produkte und ­Lösungen, die zum Umwelt- und Klimaschutz beitragen. Es nimmt eine weltweit herausragende Stellung am Technologiemarkt ein und ist einer unserer strategischen Wachstumstreiber: Im Geschäftsjahr 2011 betrug der Umsatz aus dem Umweltportfolio 29,9 Mrd. €. Wir haben uns 2010 das Ziel gesetzt, mit unserem Umweltportfolio bis zum Ende des Geschäftsjahrs 2014 einen Umsatz von mindestens 40 Mrd. € zu erzielen. An diesem Ziel halten wir fest, auch wenn es durch den geplanten Börsengang von OSRAM schwieriger zu erreichen ist. Unser Umweltportfolio leistet zudem einen maßgeblichen Beitrag zum Klimaschutz. Dank unserer umweltfreundlichen Produkte und Lösungen konnten unsere Kunden ihren CO2-Ausstoß im Geschäftsjahr 2011 weltweit um insgesamt 317 Mio. Tonnen senken – so viel, wie die Metropolen Berlin, Delhi, Istanbul, Hongkong, London, New York, Singapur und Tokio zusammen pro Jahr ausstoßen.

Die große Dynamik unseres Umweltportfolios basiert auf Produkten und Lösungen aus allen vier Siemens-Sektoren. So setzt beispielsweise die Division Rail Systems mit dem neuen Fernverkehrszug ICx Maßstäbe. Gegenüber bisher eingesetzten Bestandszügen der Deutschen Bahn erwarten wir, dass der Energieverbrauch pro Sitzplatz um circa 30% sinkt. Möglich wird dies durch eine bessere Aerodynamik und eine leichtere Bauweise, mit der das Gewicht eines 200 Meter langen Zugs um rund 20 Tonnen reduziert werden kann.

Ein herausragendes Beispiel wegweisender Technologie ist die neue Rekordmarke für Gasturbinen im Kombi-Betrieb mit einer Dampfturbine. Im bayerischen ­Irsching steigerte Siemens mit seiner Gasturbine ­SGT5-8000H den Wirkungsgrad der Vorgängergenera­tion von 58,5 auf 60,75% – und dies bei einer Leistung von 578 Megawatt. Die neue Generation der Siemens-Gas- und -Dampf­turbinen-(GuD-)Kraftwerke verbraucht ein Drittel weniger Erdgas pro erzeugte Kilowattstunde als der Durchschnitt der derzeit installierten GuD-Anlagen. Zudem ist diese Kraftwerkstechnologie besonders flexibel und kann durch schnelles Hoch- und Herunterfahren schwankende Stromeinspeisungen von Windkraft- und Solaranlagen auffangen.

Siemens-Ingenieurleistungen verbessern kontinuierlich die Umweltleistung von Medizinprodukten. Der Computertomograph SOMATOM Definition Flash verbraucht während einer Untersuchung des Brustkorbs durchschnittlich rund 45% und während einer Herzuntersuchung rund 85% weniger Energie als die Vorgänger­generation.

Siemens hat im Geschäftsjahr den ersten Auftrag über die Lieferung von Windenergieanlagen für ein Offshore-Projekt in China erhalten. Vor der Küste der Provinz Jiangsu werden künftig 21 Siemens-Windturbinen die Region mit 50 Megawatt sauberem Strom versorgen. Der Lieferumfang umfasst zudem einen fünfjährigen Service- und Wartungsvertrag. Dieser Auftrag ist ein Meilenstein auf unserem Weg zu einem Markteintritt in Chinas schnell wachsenden Markt für Windenergie.

Diese Beispiele zeigen, wie wir mit den Produkten und Lösungen unseres Umweltportfolios einen dreifachen Nutzen erzielen: für unsere Kunden, die dank geringeren Energieverbrauchs und verbesserter Effizienz profitieren, für künftige Generationen, deren Lebens- und Umweltbedingungen wir erhalten beziehungsweise verbessern helfen, und für Siemens selbst, da wir attraktive Märkte erschließen und so profitabel wachsen können.

top Führendes Umweltportfolio anbieten