Der demografische Wandel stellt die Gesundheitssysteme weltweit vor große Herausforderungen: Niedrige Geburtenraten in Kombination mit weltweit steigender Lebenserwartung führen zu alternden Gesellschaften. Die Konsequenz: Kosten explodieren, Gesundheit kann zum unerschwinglichen Gut werden. Die Gesundheitssysteme werden immer teurer, was nicht allein durch höhere öffentliche Ausgaben abgedeckt werden kann. Es bedarf technologischer Innovationen, um Gesundheit für alle möglich und bezahlbar zu machen – in Städten wie auch in ländlichen Regionen. Dabei kommt es darauf an, Krankheiten deutlich früher zu erkennen und zu behandeln als bisher. Dadurch verbessern sich einerseits die Heilungsaussichten und die Lebensqualität der Patienten, und andererseits entfällt ein Großteil der Kosten für die Behandlung bereits ausgeprägter Krankheiten.
Als einer der weltweit größten Anbieter im Gesundheitswesen stellen wir uns diesen Herausforderungen. So helfen beispielsweise unsere hocheffizienten bildgebenden Diagnosesysteme in der Computer- und Magnetresonanztomographie sowie unsere hochmodernen Labordiagnostiksysteme, Krankheiten in einem möglichst frühen Stadium zu erkennen, und unsere Lösungen für die molekulare Medizin ermöglichen es, bereits die genetische Veranlagung für Krankheiten wie Krebs und Alzheimer darzustellen. Unsere Labordiagnostik-Systeme und -Reagenzien für klinische Diagnosetests unterstützen Ärzte, Krankheiten zu diagnostizieren, den Gesundheitszustand von Patienten zu kontrollieren und Therapien zu überwachen. All diese Systeme generieren enorme Datenmengen, die mithilfe von intelligenten Softwarelösungen verwaltet und zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle für sorgfältige Entscheidungen verfügbar gemacht werden.
Mit unseren Produkten und Lösungen für die gesamte Versorgungskette – von der Prävention und Früherkennung über die Diagnose bis zur Therapie und Nachsorge – tragen wir dazu bei, dass Krankheiten früher, genauer und schonender diagnostiziert und effizienter behandelt werden können.
Unsere Produkte und Lösungen für eine bezahlbare und personalisierte Gesundheitsversorgung
Mit dem SOMATOM Definition Flash bietet Siemens einen Computertomographen (CT), der industrieweit neue Maßstäbe bei Geschwindigkeit und Dosisreduktion setzt: Schneller als je zuvor nimmt das System selbst kleinste anatomische Details auf und benötigt dabei nur noch einen Bruchteil der Strahlendosis bisheriger Systeme. In etwa einer Viertelsekunde kann beispielsweise das gesamte Herz abgebildet werden – das ist kürzer als ein halber Herzschlag.
Der SOMATOM Definition Flash ist ein neuer Dual Source CT, bei dem zwei Röntgenröhren gleichzeitig um den Körper rotieren. Die bislang höchste Scan-Geschwindigkeit in der Computertomographie von bis zu 43 Zentimetern pro Sekunde und eine zeitliche Auflösung von 75 Millisekunden erlauben beispielsweise komplette Thorax-Aufnahmen in nur 0,6 Sekunden. Damit brauchen die Patienten während der Untersuchung nicht mehr wie bisher den Atem anzuhalten. Gleichzeitig arbeitet der SOMATOM Definition Flash mit einer extrem reduzierten Strahlendosis. Zum Beispiel kann ein Herz-Scan mit weniger als einem Milli-Sievert (mSv) durchgeführt werden, während die durchschnittliche effektive Dosis dafür üblicherweise bis zu 30 mSv beträgt.
Der Biograph Molecular CT (mCT) verbindet erstmals die Fähigkeiten eines leistungsstarken Computertomographen (CT) mit denen eines hochauflösenden PET-Systems (Positronen-Emissions-Tomographie).
Bei herkömmlichen PET-CT-Geräten lässt sich die CT-Komponente nur bedingt für CT-Untersuchungen einsetzen. Mit dem Biograph mCT führt Siemens die »molekulare Computertomographie« ein. Sie bietet auf der einen Seite einen CT zur molekularen Bildgebung und vereint auf der anderen Seite ein PET-System mit den umfassenden Möglichkeiten der Computertomographie.
Gerade in Zeiten sinkender Budgets im Gesundheitswesen ist das neue System bestens geeignet, sowohl hochwertige CT- als auch PET-CT-Untersuchungen wirtschaftlich durchzuführen. Zudem fördert es die enge Kooperation zwischen den diagnostischen Disziplinen klassischer Radiologie und molekularer Bildgebung.
Mit dem Acuson S2000 Automated Breast Volume Scanner (ABVS) hat Siemens erstmals in Europa einen multifunktionalen Ultraschall-Brust-Scanner vorgestellt, der automatisch Volumendarstellungen der weiblichen Brust durchführt. Durch die benutzerunabhängige standardisierte Bildgebung eignet sich das System für die Früherkennung von Brustkrebs mittels Ultraschall – vor allem bei Frauen mit dichtem Brustgewebe. Denn nach Aussage des Fachmagazins »New England Journal of Medicine« erhöht dichtes Brustgewebe das Brustkrebsrisiko für eine Frau um das Fünffache. Während die konventionelle Mammographie die Methode der ersten Wahl bei Untersuchungen zur Früherkennung von Brustkrebs bleiben wird, zeigt eine Studie der Radiological Society of North America, dass sich die Erkennungsrate für nicht-tastbaren invasiven Brustkrebs um 42 Prozent erhöht, wenn die Mammographie mit einer Ultraschalluntersuchung kombiniert wird. Der Acuson S2000 verhilft dem Arzt zu einer sichereren Diagnose, als dies mit bisherigen Methoden möglich war. Gleichzeitig werden die Untersuchungen schneller, und die Ergebnisse stehen unmittelbar zur Verfügung.
Siemens Healthcare bietet Softwarelösungen an, die die Arbeitsabläufe in der radiologischen Bildgebung unterstützen und dazu beitragen, die Bildbefundung effizienter und präziser zu machen.
Mit syngo.via, der neuen Bildgebungssoftware zur »Advanced Visualization« und Multi-Modalitäts-Befundung von klinischen Bildern, stellt Siemens einmal mehr seine führende Position darin unter Beweis, die Marktanforderungen an die klinische Bildgebung kundengerecht umzusetzen. syngo.via und die auf ihr aufbauenden unabhängigen klinischen Anwendungen helfen dabei, die Befundung klinischer Bilder zu verbessern und gleichzeitig für einen effizienten und aufgabenorientierten Arbeitsablauf in Kliniken – von der Untersuchung des Patienten bis hin zur Verteilung der Untersuchungsergebnisse – zu sorgen. Indem bestimmte vordefinierte Prozessschritte automatisiert werden, ermöglicht syngo.via, die Anzahl der manuellen Teilaufgaben beispielsweise zur Befundungsvorbereitung zu reduzieren. Dies hilft, Fehler zu reduzieren sowie eine präzise und effiziente Diagnose von Krankheiten zu erreichen – sogar über verschiedene Bildgebungssysteme hinweg. Unsere innovativen Technologien versetzen uns in die einzigartige Lage, bildgebende Systeme und Befundungssoftware zusammenzuführen und in einer gesamten Client-Server-Lösung zu vereinen – zum Vorteil und Nutzen unserer Kunden, die schneller auf die Bilder zugreifen, sich auf die Befundung konzentrieren und unverzüglich Diagnosen stellen können – Aspekte, die eine hochwertige Patientenversorgung unterstützen.
Millionen von Erwachsenen und Kindern leiden an den Symptomen von Allergien, beispielsweise einer »laufenden Nase«, tränenden Augen und Husten. Diese sind nicht nur unangenehm, sie haben auch eine negative Auswirkung auf die Lebensqualität. Eine korrekte Diagnose ist der Schlüssel zur richtigen Therapie. Da bei herkömmlichen Allergietests das vermutete Allergen unter die Haut gespritzt werden muss, sind sie langwierig und zum Teil schmerzhaft. Der Siemens 3gAllergy™ ist ein Test der sogenannten dritten Generation und misst die allergenspezifischen IgE-Antikörper direkt im Blut.
Siemens bietet schlüsselfertige Krankenhauslösungen über den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes, angefangen beim Bau über den Betrieb bis hin zur Modernisierung. Dabei setzen wir auf unsere bewährten integrierten Konzepte Total Building Solutions und Totally Integrated Power. Zum Portfolio gehören unter anderem Brandschutz, elektronische Sicherheit, Gebäudekomfort und Energieeffizienz.
Die schlüsselfertigen Krankenhauslösungen weisen zahlreiche Vorteile auf: Dem Krankenhaus steht ein einziger Partner mit umfassendem Wissen zur Verfügung, der für Energieeinsparungen sorgt und zum Umweltschutz beiträgt, das Personal kann sich auf einen gut funktionierenden Betrieb mit geringen Fehlerquellen verlassen, und die Patienten genießen mehr Komfort sowie höhere Sicherheit.